Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82EVM 主题中讨论的其他器件:DAC38RF82、 DAC38RF83
查看 DAC38RF82的评估 CCA 文档、我们发现了差异、并想知道您是否可以澄清?
SLAU671A 中的图20 (http://www.ti.com/lit/ug/slau671a/slau671a.pdfdoes)与为 DAC38RF8xEVM 板提供的原理图不匹配。 R211、R210和 R212的电阻值在这两者之间不一致。 查看6种不同 DAC 选项的 BOM,它们都同意原理图,而不是图20。 我们想知道电路板是根据 BOM 构建还是根据图20构建的? 此外、根据该输入 T 衰减器的手动值、输入功率为16dBm。 我们的计算结果显示、这些点的不同电阻值之间的差异约为7dB。 我还注意 到1.2.1.1中的措辞、即默认 EVM 配置为单端时钟、但原理图显示了作为 DNI 的单端路径。
我们正在根据 DAC38RF83数据表中的规格计算 T1应在-1dBm 和7dBm 之间驱动。 根据 BOM 中的值、TI 建议使用什么来驱动 J1时钟 EVM?
e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Post_5F00_1.docx