This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:有关 DAC38RF82EVM 和原理图的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/791193/dac38rf82evm-question-concerning-the-dac38rf82evm-and-schematic

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF82DAC38RF83

查看 DAC38RF82的评估 CCA 文档、我们发现了差异、并想知道您是否可以澄清?

SLAU671A 中的图20 (http://www.ti.com/lit/ug/slau671a/slau671a.pdfdoes)与为 DAC38RF8xEVM 板提供的原理图不匹配。  R211、R210和 R212的电阻值在这两者之间不一致。  查看6种不同 DAC 选项的 BOM,它们都同意原理图,而不是图20。  我们想知道电路板是根据 BOM 构建还是根据图20构建的? 此外、根据该输入 T 衰减器的手动值、输入功率为16dBm。  我们的计算结果显示、这些点的不同电阻值之间的差异约为7dB。  我还注意 到1.2.1.1中的措辞、即默认 EVM 配置为单端时钟、但原理图显示了作为 DNI 的单端路径。

我们正在根据 DAC38RF83数据表中的规格计算 T1应在-1dBm 和7dBm 之间驱动。   根据 BOM 中的值、TI 建议使用什么来驱动 J1时钟 EVM?  

e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Post_5F00_1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    1) 1)使用 BOM 而不是图20中的电阻器值来获得最新的组件值。 自 EVM 版本 A 以来、BOM 已更新多次、但图未更新。
    2) 2) 16dBm 基于具有9GHz 外部时钟的 EVM 的实验室测试。 我们发现、该输入功率在整个温度范围内提供了最稳定的运行。 请注意、DAC 器件需要约2dBm 的功率。 大多数功率由9GHz 时的有损耗电阻网络耗散。
    如果您要构建自己的电路板、则可以使用1:2平衡-非平衡变压器替换电阻网络
    3)是的、EVM 上的单端时钟路径是 DNI。 第1.2.1.1节中的措辞与 EVM 软件相关。 当软件配置为外部时钟时、它默认为单端时钟输入。
    4) T1的输入功率将取决于时钟频率。 请参阅 EVM 用户指南的第1.2.1.2节、其中介绍了在 J1处使用更少输入功率的时钟模式(CMODE2)。

    谢谢、
    埃本