This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有关使用 ESP32 MCU 从 ADS1293的3个通道读取不同信号的说明。
经过很长时间后、我们获得了新的 PCBA、它具有专用 ESP32 MCU、通过 ISP 连接到 ADS1293。
我们现在要在 ESP32上开始开发用于与 ADS1293通信的软件。
您能否告知我们是否可以找到任何适用于 IDF - ESP 开发环境的库、其中包含与 ADS1293进行 ISP 通信的示例?
埃尔达德