This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCPro:记录 ADS1278EVM 中的数据时出现问题

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/788391/adcpro-problem-with-recording-data-from-ads1278evm

器件型号:ADCPro
主题中讨论的其他器件:ADS1278EVM-PDK

您好!

我将 ADCPro 与 ADS1278EVM-PDK 一起使用、我可以使用示波器、不同的信号也可以正常使用  

采样率、但我无法记录任何数据。

我从文件中选择了一个文本文件:...  树视图并打开“就绪”按钮,然后按下“采集”或“连续”  

没有什么不同。 不起作用,文本文件仍然为空。

是否有人知道我应该如何处理文件上的数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mostafa,

    尝试创建一个扩展名为.txt 的新文件名。  请确保在长度字段(例如2048)中输入了要捕获的样本数、如 ADC Pro 用户指南第3.5.5节所述。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbau128c/sbau128c.pdf

    选择"Ready"(就绪)、然后选择"Acquise"(采集)后、您应该会有一个扩展名为".txt"的文件、其中包含数据。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用