This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:电流消耗

Guru**** 2930200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1167762/ads1293-current-consumption

器件型号:ADS1293

您好、E2E 专家、

你好。

 3.5uA 是总电流消耗的典型值吗?

我想知道数字侧和模拟侧的电流消耗、因为建议使用两个不同的电源。 是否可以有更具体的值?

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这在很大程度上取决于客户提供的电压、工作模式以及客户如何配置器件。

    请参阅数据表 7.5的"电气特性、 电源(VDD、VDDIO)"部分、其中列出了可披露的电流消耗。

    此外、在第7.5节中、它还列出了不同工作模式下的静态电流、因此它取决于客户使用的工作模式。

    表7. 每个块的典型电流消耗提供了有关电流消耗的更多详细信息。

    建议客户使用 EVM 板及其客户板(如果有)进行测试和测量。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chien、  

    你好。

    我仍然不明白。 我不清楚哪个电流消耗在数字端。 它提到可以供应多少、而不是消耗多少... 您能更具体些吗? 非常感谢。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IVDD 是模拟电源电流、

    IVDDIO 是数字的电流、

    正如我提到过的、它们在很大程度上取决于用户如何配置和使用芯片、而数据表中的非数据表可以列出所有这些器件、因为有几十个或几百个用例。

    这里只列出了下面的一些内容、但是您可以在数据表中的不同使用/条件下找到 IVDD 和 IVDDIO、同样、并非所有使用/条件-

    数据表中还有更多用户可以查找的内容。

    顺便说一下、不知道这有什么目的?

    有人可能会建议、

    1.如果客户非常关心节能问题,则需要测试和测量它。

    但是、如果客户正在寻找的电源或要求足以使 ADS 正常工作、他们只需参考 EVM 用户指南原理图和物料清单(BOM)中使用和列出的电源器件型号即可。 然后、如果他们选择相同的电源或符合相同规格的电源、则应该可以使用。

    谢谢