您好、E2E 专家、
你好。
3.5uA 是总电流消耗的典型值吗?
我想知道数字侧和模拟侧的电流消耗、因为建议使用两个不同的电源。 是否可以有更具体的值?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 专家、
你好。
3.5uA 是总电流消耗的典型值吗?
我想知道数字侧和模拟侧的电流消耗、因为建议使用两个不同的电源。 是否可以有更具体的值?
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
您好!
这在很大程度上取决于客户提供的电压、工作模式以及客户如何配置器件。
请参阅数据表 7.5的"电气特性、 电源(VDD、VDDIO)"部分、其中列出了可披露的电流消耗。
此外、在第7.5节中、它还列出了不同工作模式下的静态电流、因此它取决于客户使用的工作模式。
表7. 每个块的典型电流消耗提供了有关电流消耗的更多详细信息。
建议客户使用 EVM 板及其客户板(如果有)进行测试和测量。
谢谢
您好!
IVDD 是模拟电源电流、
IVDDIO 是数字的电流、
正如我提到过的、它们在很大程度上取决于用户如何配置和使用芯片、而数据表中的非数据表可以列出所有这些器件、因为有几十个或几百个用例。
这里只列出了下面的一些内容、但是您可以在数据表中的不同使用/条件下找到 IVDD 和 IVDDIO、同样、并非所有使用/条件-
数据表中还有更多用户可以查找的内容。
顺便说一下、不知道这有什么目的?
有人可能会建议、
1.如果客户非常关心节能问题,则需要测试和测量它。
但是、如果客户正在寻找的电源或要求足以使 ADS 正常工作、他们只需参考 EVM 用户指南原理图和物料清单(BOM)中使用和列出的电源器件型号即可。 然后、如果他们选择相同的电源或符合相同规格的电源、则应该可以使用。
谢谢