This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:评估模式6

Guru**** 2967680 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J64, LMK04828, ADS54J64EVM, ADS54J64, ADS58J64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820574/ads54j64evm-evaluate-mode-6

器件型号:ADS54J64EVM
主题中讨论的其他器件:ADS58J64、 LMK04828、 ADS54J64、 ADS58J64EVM

你好

HSDC 专业版软件不支持模式6 (IQ 125MSPS)。 我们希望在具有 FMC 连接器的载板中尝试使用它。

仍然可以使用 ADS58J64 EVM GUI 设置模式6 (JP3设置为 USB 模式)吗?

我们希望在 JP3设置为 FMC 模式时绕过 CPLD。

在此配置中、CPLD 的功能是什么?

信号 FMC_D5、FMC_D6和 FMC_DIR_CONTROL 的用途是什么?

谢谢、此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    我们将仔细研究您的问题、并尽快回复您。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我们正在研究创建一个选项、将此模式添加到 HSDC Pro 中。

    连接了 CPLD 的固件。 在 FMC 模式下、CPLD 从 FTDI 器件断开 SPI 信号并将其连接到 FMC 连接器。 它基本上用作多路复用器。 FMC_D5和 D6是备用信号。 在3线 SPI 模式下使用 ADC 或 LMK 来控制数据方向时、将使用 FMC_DIR_CONTROL。 请参阅固件以了解有关此方面的更多信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS54J64EVM-CPLD-Code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您可以在 HSDC Pro 中使用"ADS58J64_LMF_4841_mode01"选项、ADC 以模式6运行。 在尝试捕获数据之前、在加载 ADC 的模式6选项后、转到 ADC GUI 上的 LMK04828选项卡、并将 CLKout 0和1 DCLK 分频器更改为24。 如果以983.04Msps 采样、 请在 HSDC Pro GUI 中输入 ADC 输出数据速率的122.88M。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    昨天、我修改了套件以使用外部时钟(将100nF 从 C47/C48移到 R35/R39)。 该套件在我们的专有电路板中与 Xilinx IP JESD 内核(LMFS=4841 K =32)配合使用。 该电路板通过 J6连接器向 ADC 生成低噪声1GHz 时钟、并向 FPGA 生成125MHz 参考时钟。 LMK04828保持复位状态、因此我假设其输出为断电。 我能够建立链路并观察到正确的 IQ 样本(使用正弦信号的 ADC 数据、测试模式等)。

    今天、我在建立昨天行之有效的 JESD 通信时遇到了问题。 SYNC 信号未置位、因为 K28.5 (0xBC)仅在通道 B C 和 D 上可见。我不知道发生了什么...

    在´m 6中、我使用附加的脚本进行 ADC 配置。 是否有人可以检查该序列? n´t 数据表中关于设置模式6的内容、我觉得很清楚。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../skript.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    您是否在时钟存在后以及加载 ADC 配置文件之前复位 ADC? ADC 5V 电源能否提供3A 电流? FPGA 的时钟频率是否正确?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当时钟存在且稳定时、我始终执行硬件复位。 5V 电源正常、配置 ADC 时需要700 - 900mA。

    进入 FPGA 的时钟是正确的。

    我已使用不同供应商的另一个 EVM 板切换 ADS54J64EVM。 它使用类似的信号来实现 JESD、并且需要125MHz 作为 FPGA 的参考时钟。 它工作正常、因此我假设我们的载板正常。

    我在 ADS54J64EVM 的用户指南中阅读了配置 ADC 后禁用 SYSREF 信号的内容。 正如我说过的、LMK 芯片未进行配置、因此根据数据表和我在 GUI 中看到的内容、其输出被禁用。 ADC 是否需要 SYSREF 脉冲才能启动?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    我们在 JESD 中修复了问题。 cfg 脚本必须包含 ADS58J64的文本(例如 GLOBAL_ADS58J64、SERDESXX_ADS58J64...) 否则、ADC (ADS54J64)的配置不正确。

    此外、我们还发现了 GUI 和 ADC 的问题:

    在 GUI 中、NCO 频率(ADS58J64其他)存在字节序问题。

    斜坡模式(reg 91h)在模式6中不起作用。

    GUI 可激活"Debug Log、Log to File"。 在哪里可以找到该文件?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    如果您双击 GUI 左下角的"idle"附近、将打开一个日志文件。 单击 GUI 中执行寄存器写入的按钮后、这些写入值将显示在日志窗口中。 如果您在日志窗口中单击、则有一些选项允许您保存显示的值。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jim。

    我刚刚发现了模式6中的 NCO 配置问题。 当 JESD 启动且 NCO 频率未设置且保持默认的0x0状态时、JESD 通信会报告错误、导致重新发送链路(同步信号已切换)。

    我对跨通道设置 NCO 有疑问。 如何实现 NCO 同步? 当通道由同一源供电且 NCO 设置为相同频率时、我观察到信号中从 POR 到 POR 的不确定延迟。

    我已附加更新的脚本。

    此致、

    Daniel

    e2e.ti.com/.../config.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

      您需要在上电后进行复位、然后 使用  SYSREF 信号重置 NCO。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我修复了 JESD 稳定性和 NCO 的问题。

    现在、我面临着 ADC 满量程行为的问题。 ADS54J64应具有1.1V 的满量程范围、因此在输入为50 Ω 时、它的功率大约为4.8dBm。

    当套件 ADS54J64EVM 以大约7-8dBm 的功率馈送时、我观察 IQ 数据上的满量程摆幅。 我已检查差分输入上的电压、其摆幅约为1.5V。 此外、当摆幅超过大约1.45V 时、FOVR (设置为-0.5dBFS)功能指示超范围。 还检查了信号发生器的功率是否为8dBm

    为什么我观察到满量程大约为1.5V、而不是1.1V? 我是否忽略了某些内容?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    您是否正确设置了抽取滤波器的通带? 在 CHX 页面中、尝试将地址0x78设置为0x03。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我基本上对 VHF 频段90–110 MHz 感兴趣。 这就是我选择 LPF 配置和第一个奈奎斯特区域的原因。 模式6中的 NCO 设置为大约90MHz。

    ADS58J64EVM 在 TSW14J56EVM 和我们的 Xilinx 电路板中进行评估、在该电路板上、我可以看到来自 JESD 的分离式 IQ 输出。 我仍然可以确认满量程大约为8dBm、而不是4.8dBm。

    我已连接高速数据转换器的屏幕、大约为4dBm。 此外、我无法解释复数 FFT。 IQ 数据似乎不平衡。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    模式6下的满量程问题可以通过使用混频器补偿(不知道为什么默认禁用它)和数字增益(采样器电平)来解决、这需要花费 NSD 去补偿。

    模式6中的 IQ 不平衡问题仍然存在。 IQ 通道被交换 、其中一个通道是一个采样延迟到另一个采样(请参阅附件 I 与 Q)。 我已将其复制到我们的评估板中。

    可以帮帮我吗? 我仍然认为模式6的寄存器配置序列有问题。 根据数据表、来自 ADS58J64 EVM GUI 的日志毫无意义。 是对未执行文档的寄存器等的多次写入

    I 与 Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我刚刚从度假回来、在许多岗位上落后。 我会尽快研究这个问题、但这可能需要几天时间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我尝试对 ADC 配置进行一些逆向工程、但无法使其正常工作。 模式6中 IQ 不平衡的问题仍然未解决。 :(

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只需为面临类似问题的人进行更新。

    我们通过在 FPGA 中进行校正、临时解决了 IQ 失衡问题。 基本上、我们以正确的顺序交换了信道、并在 Q 信道中移动了一个采样、因此 I->Q 为90°。 通过这种修正、性能(NSD、SNR、125MSPS 的 ENOB)可用于我们的应用。

    最后一个问题是 NCO 重置、因此相位对齐。 我们尝试用突发方式馈入 SYSREF 输入(在 SYSREF 断电之前、寄存器0x6A:0x02)但没有成功。 我们应该知道什么吗?

    我们尝试以500MHz 的频率为 ADC 馈送信号、并使用模式1来实现125MSPS 输出(时钟频率降低和抽取率降低的原因应该是相同的)、但我们无法建立 JESD 链路(在具有用户指南的 TSW14J56EVM 中或在我们的 FPGA 板中)。 除了设置模式1、FPGA JESD RX 125MHz 的参考时钟、JESD RX 设置相同、SPI 序列相同...

    我对 ADS58J64有疑问。 它基本上是具有突发模式而不是平均功能的 ADS54J64吗? 是否有可能在我们所需的配置下更好地工作?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    模式6将起作用。 只需将地址0xAD 和0xAE 设置为0x06。

    在 JP3设置为 FMC 模式时、CPLD 将使用来自 FMC 连接器的以下信号来控制 ADC 和 LMK SPI:

    FMC_SCLK、FMC_SDIO、FMC_SDO、FMC_SEN_ADC 和 FMC_SEN_LMK。

    如果您要在3线制 SPI 模式下使用 ADC 或 LMK、则 CPLD 将使用 FMC_DIR_CONTROL 来确定 数据线是用于写入还是读取。  FMC_D5和 FMC_D6是来自 FMC 的备用信号。

    随附 CPLD 源代码。 如果需要、您可以根据需要通过驱动 FMC 引脚的控制器进行修改。

    此致、

    Jim   

    e2e.ti.com/.../3652.ADS54J64EVM-CPLD-Code.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我在建立昨天行之有效的 JESD 通信时遇到了问题。 SYNC 信号未置位、因为 K28.5 (0xBC)仅在通道 B C 和 D 上可见。我不知道发生了什么...

    https://tutuapp.uno/ 、https://9apps.ooo/ 、 https://showbox.kim/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪、

    时钟出现后、您是否对 ADC 发出硬复位命令?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我也有这个问题、如果有人有解决方案、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    CPLD 或使用模式6有问题吗?

    此致、

    Jim