Other Parts Discussed in Thread: ADS7142
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在调试 ADS7142、它在 手动模式下工作良好、但是、当它在 自主模式下工作时、设置"启动序列"后 、输入引脚(AINP/AIN0)上将出现短时间脉冲、单通道、单端、即使输入信号为0V。 如果 DWC 为 EN、则该短时间信号会触发警报、然后 MCU 将读取此更高的 ADC 值。 这是正常的吗? 您能不能就这个短暂 的脉冲给出一些建议? 非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS7142
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在调试 ADS7142、它在 手动模式下工作良好、但是、当它在 自主模式下工作时、设置"启动序列"后 、输入引脚(AINP/AIN0)上将出现短时间脉冲、单通道、单端、即使输入信号为0V。 如果 DWC 为 EN、则该短时间信号会触发警报、然后 MCU 将读取此更高的 ADC 值。 这是正常的吗? 您能不能就这个短暂 的脉冲给出一些建议? 非常感谢。
遗憾的是、该器件没有示例代码。
自主模式和手动模式的区别在于转换的启动。 在自主模式下、器件在内部启动转换、而在手动模式下、主机启动转换。 在自主模式下、建议输入由高阻抗源驱动 、通常为运算放大器。 您是否会分享 什么是驱动输入电路? 该器件采用何种配置? 如果 是两个单端通道配置、您是否仅在一个通道上看到这种情况?
您是否会分享器件设置方式、以在自主模式下启动自动序列。 该尖峰仅在器件 设置正确时才会出现? 它不再被视为器件在以下情况下连续处于自主状态: 禁用高阈值有助于确认这一点
此致
Cynthia
Bruce、您好!
开关电容器电路中 SAR ADC 的输入、这意味着输入电路需要能够保持电压并在采集时间内为采样保持电容器充电。
您是否已经测试了运算放大器电路、以查看是否仍然出现此尖峰?
为了详细了解如何驱动 SAD ADC、我们 将 SAR ADC 输入驱动器设计作为视频系列 TI 高精度实验室的一部分进行了整合。
这将提供更深入的详细信息以及如何设计驱动电路。
至于高阈值、这是一个调试建议。 我建议 不要启用 高阈 值或设置为最大输入、这样自主模式就不会被警报停止、并且仍会监控输入信号以了解未来的尖峰。
此致
Cynthia
尊敬的 Cynthia:
感谢您的回答。 我们将尝试 测试运算放大器电路。 但是、我仍然有一个问题、就是 运算放大器电路为什么能够防止 尖峰。 几天前,我做了一个实验,没有电路连接到 AINP/AIN0,并测量 AINP/AIN0的波形。(如 下图所示 )
我发现在 自主模式下工作时、输入引脚(AINP/AIN0)上仍然有一个短时间脉冲、在设置"启动序列"之后 、尽管 ads7142没有任何输入信号。 我无法理解为什么以及尖峰是如何出现的。 通过添加 运算放大器电路、是否只有一种方法来防止尖峰?
我期待你的答复。 谢谢。
此致
Joury