This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:在自主模式下获得短时间脉冲是否正常?

Guru**** 2757955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819826/ads7142-is-it-normal-to-get-a-short-time-pulse-on-autonomous-mode

器件型号:ADS7142

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在调试 ADS7142、它在 手动模式下工作良好、但是、当它在 自主模式下工作时、设置"启动序列"后 、输入引脚(AINP/AIN0)上将出现短时间脉冲、单通道、单端、即使输入信号为0V。 如果 DWC 为 EN、则该短时间信号会触发警报、然后 MCU 将读取此更高的 ADC 值。 这是正常的吗? 您能不能就这个短暂 的脉冲给出一些建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会分享驱动 ADC 输入的内容? 此外、您是否会使用已知 的直流值重新创建该值?

    我想看看驱动源是否无法准确驱动输入、尤其是在切换输入通道时。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您的回复、我的客户尝试了 ADC 的0.7V 输入电压、大约有与上图类似的1.28V 短时间脉冲、然后恢复到正常的0.7V

    它仅在自主模式->启动序列后显示。 如果它们设置为手动模式、则不存在该脉冲、始终为0.7V。

    他们希望 自主模式和 手动模式的区别是什么?是否有理由提醒这一点? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    请问您对此情况的建议、如果您有 ADS7142 DWC 配置的演示代码、您可以给我发送双检查吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、该器件没有示例代码。  

    自主模式和手动模式的区别在于转换的启动。 在自主模式下、器件在内部启动转换、而在手动模式下、主机启动转换。 在自主模式下、建议输入由高阻抗源驱动 、通常为运算放大器。  您是否会分享 什么是驱动输入电路? 该器件采用何种配置? 如果 是两个单端通道配置、您是否仅在一个通道上看到这种情况?  

    您是否会分享器件设置方式、以在自主模式下启动自动序列。 该尖峰仅在器件 设置正确时才会出现? 它不再被视为器件在以下情况下连续处于自主状态:  禁用高阈值有助于确认这一点

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您的支持。 下面是测试的电路原理。 是的、尖峰仅在自主模式下启动自动序列后的设置阶段显示。

    我将检查配置、并尝试您提到的几种测试方法来验证结果、然后稍后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    我 是 Bruce Li 的客户。  

    如前所述、 建议输入由高阻抗源驱动、通常是运算放大器。 有必要吗? 但是、我们只是构建  了一个临时电路、而不是由运算放大器驱动。  您能否说出输入需要由高阻抗源驱动的原因?    

    您能告诉我们禁用高阈值的方法。 我在 数据表中看不到这方面的任何设置。

    此致

    黎庆宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    开关电容器电路中 SAR ADC 的输入、这意味着输入电路需要能够保持电压并在采集时间内为采样保持电容器充电。

    您是否已经测试了运算放大器电路、以查看是否仍然出现此尖峰?

    为了详细了解如何驱动 SAD ADC、我们  将 SAR ADC 输入驱动器设计作为视频系列 TI 高精度实验室的一部分进行了整合。

    这将提供更深入的详细信息以及如何设计驱动电路。

    至于高阈值、这是一个调试建议。  我建议 不要启用 高阈 值或设置为最大输入、这样自主模式就不会被警报停止、并且仍会监控输入信号以了解未来的尖峰。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您的回答。  我们将尝试 测试运算放大器电路。 但是、我仍然有一个问题、就是 运算放大器电路为什么能够防止 尖峰。 几天前,我做了一个实验,没有电路连接到 AINP/AIN0,并测量 AINP/AIN0的波形。(如    下图所示 )  

    我发现在 自主模式下工作时、输入引脚(AINP/AIN0)上仍然有一个短时间脉冲、在设置"启动序列"之后 、尽管 ads7142没有任何输入信号。 我无法理解为什么以及尖峰是如何出现的。  通过添加  运算放大器电路、是否只有一种方法来防止尖峰?  

    我期待你的答复。 谢谢。

    此致

    Joury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将联系设计团队、以了解有关序列启动时器件行为的更多详细信息、并查看是否有任何可能导致这些问题的原因。

    请告诉我运算放大器电路的性能

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cynthia

    我们  的电子工程师说、ads7142在 自主模式下工作时出现尖峰是异常情况、在设置"启动序列"后 、ads7142没有任何输入信号。 他认为尖峰是由 ads7142生成的、他不明白为什么添加运算放大器电路有助于防止尖峰。 遗憾  的是、他拒绝帮助添加用于测试的运算放大器电路。  我们可能会考虑另一种解决方案。  

    此致

    Joury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joury

    很抱歉、我们的团队没有发现设备会有这样的行为原因

    您是否能够推进这一工作

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia

    很抱歉,我不能继续这样做。 因为这个问题目前在 我们的实际项目中几乎没有影响。  那么,您 是否已经验证过这个问题?  可能是由电路设计异常引起的。