This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1406EVM:使用 HSDC Pro 和 DAC348x_GUI 的 DAC34SH84EVM

Guru**** 1568615 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34SH84, DAC34H84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822564/tsw1406evm-with-dac34sh84evm-using-hsdc-pro-and-dac348x_gui

器件型号:TSW1406EVM

您好!

我正在使用 TSW1406EVM 图形发生器处理 DAC34SH84EVM。 我正在尝试测试文件:  single_tone _cmplx_32768_250Msps__BW_25.1MHZ.csv。  

文件名显示采样率为250MSPS、当我在 HSDC Pro 中输入此值时、我会在频谱上获得25MHz 的峰值、这是预期的结果。

在 DAC348x GUI 上、我选择1x 插值(NCO 关闭、QMC 关闭)、并使用外部时钟选项在 DAC34SH84EVM 的 J9上提供250MHz 的时钟、根据数据表中的建议、我按如下方式配置 CDCE62005驱动器:

我得到的不是频谱分析仪上的25MHz 峰值、而是12.5MHz

当我将外部时钟增加到500MHz 时、我在25MHz 时获得所需的峰值

这是预期的性能吗? 如果在 fs = X 样本/秒的条件下对输入信号进行采样、那么 J9的外部时钟是否需要2X Hz

当我使用同一信号将内插更改为2x 时、我会观察到相同的情况。 借助500MHz 的外部时钟、我可以在12.5MHz 时获得峰值在1GHz 时获得所需的25MHz 时

此外、我对有关 CDCE62005分频器选项的 DAC34SH84EVM 用户指南感到困惑:

  

它说 DAC34SH84的 DAC 时钟 YA 为 Y2、但在 GUI (在上面的屏幕截图中)中、您可以看到 FDAC 为 Y1。 类似地、用户指南说、DAC34SH84的 OSTR 时钟 YB 为 Y1、但在 GUI 中、OSTR 时钟为 Y2。

我在这里缺少什么吗?

谢谢!

Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢您的回答。 热切期待您的支持。

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    您似乎将时钟分频器值混在一起。  

    对于 DAC34H84、Y1是 OSTR 时钟、Y2是 DAC 时钟。  

    因此、GUI 分频器值应如下所示。  

    Y1 = 8

    Y2 = 1

    Y3 & Y4 = 4

    希望这对您有所帮助。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的回答。 我将尝试您建议的值、并尽快返回给您。

    但这是否也意味着 GUI 混合了 OSTR 和 DAC 时钟、因为当我从软件的下拉菜单中选择 DAC34SH84EVM 时、会将 Y1显示为 FDAC、将 Y2显示为 OSTR?

    谢谢、

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    不一定。 用户指南确保指明哪个分频器输出与哪个时钟相对应、具体取决于器件。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的回答。

    但是,您建议的更改( y1 = 8,y2 = 1)似乎不起作用。 输出混乱:

    我仍然认为 GUI 和用户指南彼此矛盾。 请参阅此图:

    GUI 显示、对于 DAC34SH84、Y1是 FDAC、Y2是 OSTR、而用户指南则显示相反的情况。

    期待您的回应。

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有关于此问题的任何更新?

    谢谢、

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    尝试切换 SIF 同步。 看到的所有信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的回答。

    我已多次切换它、但没有任何结果。

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    针对 Fdac 250MHz、int = 1x、尝试附加的 cfg 文件。

    确保 HSDC Pro 以250m 数据速率运行。 请告诉我它是否适合您。  

    优素福

    e2e.ti.com/.../DAC34SH84_5F00_FDAC_5F00_250MHz_5F00_1xint_5F00_NCO_5F00_qmc_5F00_off.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的及时响应。 我已尝试您发送的 cfg 文件。 它仍然是相同的。 使用250MHz 的外部时钟、我观察12.5MHz 时的频谱峰值。

    这是我的 HSDC Pro GUI


     

    谢谢、

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    您是如何生成音调的?  未填写多音发生器部分中的参数。 确保在#部分输入"1"、然后在提示音中心下输入"25M"、然后单击"创建提示音"并按"发送"。  

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    感谢您的回答。 我会尝试一下、并告诉您。

    但是、我正在尝试测试文件:  single_tone _cmplx_32768_250Msps__BW_25.1MHZ.csv。

    我不需要 IQ 音调发生器、对吧?

    我遵循 HSDC Pro 用户指南中的说明:

     

    Abdullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卜杜拉,  

    我认为您的.csv 文件有问题。 如我所述、不使用.csv 文件、而是使用 HSDC pro 生成音调、您应该会获得正确的输出。  

    优素福