器件型号:TSW1406EVM
您好!
我正在使用 TSW1406EVM 图形发生器处理 DAC34SH84EVM。 我正在尝试测试文件: single_tone _cmplx_32768_250Msps__BW_25.1MHZ.csv。
文件名显示采样率为250MSPS、当我在 HSDC Pro 中输入此值时、我会在频谱上获得25MHz 的峰值、这是预期的结果。
在 DAC348x GUI 上、我选择1x 插值(NCO 关闭、QMC 关闭)、并使用外部时钟选项在 DAC34SH84EVM 的 J9上提供250MHz 的时钟、根据数据表中的建议、我按如下方式配置 CDCE62005驱动器:
我得到的不是频谱分析仪上的25MHz 峰值、而是12.5MHz
当我将外部时钟增加到500MHz 时、我在25MHz 时获得所需的峰值:
这是预期的性能吗? 如果在 fs = X 样本/秒的条件下对输入信号进行采样、那么 J9的外部时钟是否需要2X Hz?
当我使用同一信号将内插更改为2x 时、我会观察到相同的情况。 借助500MHz 的外部时钟、我可以在12.5MHz 时获得峰值、在1GHz 时获得所需的25MHz 时。
此外、我对有关 CDCE62005分频器选项的 DAC34SH84EVM 用户指南感到困惑:
它说 DAC34SH84的 DAC 时钟 YA 为 Y2、但在 GUI (在上面的屏幕截图中)中、您可以看到 FDAC 为 Y1。 类似地、用户指南说、DAC34SH84的 OSTR 时钟 YB 为 Y1、但在 GUI 中、OSTR 时钟为 Y2。
我在这里缺少什么吗?
谢谢!
Abdullah