您好,
现在使用 TLV2372 (VDD=12V) 将 PWM 的高电平电压从 3.3V 放大到大约10.7V,频率范围:1K-25KHZ
是否需要将一个小电容器与 R1并联? 如果真的需要 电容器,那么电容值?的计算量
()? 确实需要电阻 器, 计算电阻 器值?的多少、是否需要在 PWM_IN 和正输入引脚3之间串联一个电阻器
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jacky、
将电容器与 R1并联将有助于滤除电路噪声。 不过、它还会缩短信号的上升/下降时间、因为您会降低电路的带宽。 我猜您可能不想降低 PWM 输出信号的速度。 建议的值取决于您需要的边沿速率。 截止频率可计算为1/(2 * pi*r1*cf)。 有关 带宽的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。
在器件的输入引脚(引脚2和3)之间放置一个电阻器不会带来任何好处。
我强烈建议完全移除输出引脚 C69上的电容器、因为这只会导致稳定性问题。 它不会提供任何滤波。 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。
谢谢、
Tim Claycomb
您好、Jacky、
对我的误解、我深表歉意。 我想我现在已经理解了。
不需要将电阻器与 PWN_IN 和引脚3串联、除非 PWN_IN 振幅将超过运算放大器电源。 如果输入超过电源电压、则从输入引脚到电源的内部 ESD 二极管将导通并传导电流。 该电流必须限制在10mA 以下、以防止损坏器件。 为了限制电流、可使用一个与输入串联的电阻器。
与 R1并联的电容器应尽可能靠近运算放大器 IN-输入引脚放置。 下面是一些有关运算放大器 PCB 布局的技术文章、您可能会认为这些文章很有用。
谢谢、
Tim Claycomb