This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2372 μ F:是否真正需要小型电容器和电阻器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/825465/tlv2372-if-really-need-small-capacitor-and-resistor-or-not

器件型号:TLV2372

您好,

 现在使用 TLV2372 (VDD=12V) 将  PWM 的高电平电压从 3.3V 放大到大约10.7V,频率范围:1K-25KHZ

 是否需要将一个小电容器与 R1并联?      如果真的需要 电容器,那么电容值?的计算量

()?   确实需要电阻  器, 计算电阻 器值?的多少、是否需要在 PWM_IN 和正输入引脚3之间串联一个电阻器

非常感谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    将电容器与 R1并联将有助于滤除电路噪声。 不过、它还会缩短信号的上升/下降时间、因为您会降低电路的带宽。 我猜您可能不想降低 PWM 输出信号的速度。 建议的值取决于您需要的边沿速率。 截止频率可计算为1/(2 * pi*r1*cf)。  有关 带宽的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。

    在器件的输入引脚(引脚2和3)之间放置一个电阻器不会带来任何好处。

    我强烈建议完全移除输出引脚 C69上的电容器、因为这只会导致稳定性问题。 它不会提供任何滤波。 有关 稳定性的 TI 高精度实验室视频、我建议您观看。

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      关于电阻器,Ω、您不会很清楚我的说法

     该电阻器在 PWM_IN 和引脚3,之间串联、而不  是在  PIN2和引脚3之间串联  

      关于 小电容,、它需要靠近引脚1和 PIN2或 靠近 PCB 板?中的 R1

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    对我的误解、我深表歉意。 我想我现在已经理解了。

    不需要将电阻器与 PWN_IN 和引脚3串联、除非 PWN_IN 振幅将超过运算放大器电源。 如果输入超过电源电压、则从输入引脚到电源的内部 ESD 二极管将导通并传导电流。 该电流必须限制在10mA 以下、以防止损坏器件。 为了限制电流、可使用一个与输入串联的电阻器。

    与 R1并联的电容器应尽可能靠近运算放大器 IN-输入引脚放置。 下面是一些有关运算放大器 PCB 布局的技术文章、您可能会认为这些文章很有用。

    基础知识:如何为运算放大器布局 PCB

    如何布局 PCB 以实现高性能、低侧电流感应

    谢谢、

    Tim Claycomb