请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ5200RF 尊敬的专家:
PL 帮助我在问题下面找到答案。
ADC 相关:
1.与早期的 MHz 频率相比、哪些技术有助于提高 GHz 速率下的采样速度?
2. ADC 技术/过程中的障碍是什么,因此采样不能超过8GHz 模拟射频信号 (例如,12DJ5200RF 射频 ADC TI)?
跟踪保持放大器相关:
如您所知,HMC661 (模拟设备)等跟踪保持放大器已将 GHz ADC 的模拟带宽大幅扩展至18GHz。 我的问题是
3、现有采样保持(SNH)与新推出的跟踪保持(TnH)有何基本区别? 新推出的 TnH 是否比 SNH 更具优势?
4、前几天、采样保持是 ADC 技术的一部分、保留在 ADC 内部。 为什么很少有 TnH 技术无法与 ADC 结合、从而使其成为 ADC 的一部分、采样频率高达20GHz、比如?
此致、
Snounak。