This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC 和跟踪保持放大器技术

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819813/adc12dj5200rf-adc-and-track-hold-amplifier-technology

器件型号:ADC12DJ5200RF

尊敬的专家:

PL 帮助我在问题下面找到答案。

ADC 相关:

1.与早期的 MHz 频率相比、哪些技术有助于提高 GHz 速率下的采样速度?

2. ADC 技术/过程中的障碍是什么,因此采样不能超过8GHz 模拟射频信号 (例如,12DJ5200RF 射频 ADC TI)?

跟踪保持放大器相关:

如您所知,HMC661 (模拟设备)等跟踪保持放大器已将 GHz ADC 的模拟带宽大幅扩展至18GHz。 我的问题是  
3、现有采样保持(SNH)与新推出的跟踪保持(TnH)有何基本区别? 新推出的 TnH 是否比 SNH 更具优势?
4、前几天、采样保持是 ADC 技术的一部分、保留在 ADC 内部。 为什么很少有 TnH 技术无法与 ADC 结合、从而使其成为 ADC 的一部分、采样频率高达20GHz、比如?

此致、

Snounak。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sounak、

    我们的一位器件专家将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我渴望听到您的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sounak、

    请您联系您当地的 TI FAE /销售人员、我们可以更详细地讨论该问题。

    此致、

    Neeraj