This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS12408

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/824748/ads124s08-ads12408

器件型号:ADS124S08

ADS124S08的存储温度范围为60⁰C ̊ C 至150⁰C ̊ C、50⁰C ̊ C 至125⁰C ̊ C。 为什么标准工作温度范围不是55⁰C º C 至125⁰C º C? 如果我以55⁰C μ A 的电流运行器件、会发生什么情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silviu、

    您提出的问题非常有效。

    ADS124S08的实际额定温度低至-55°C 该器件在-55°C 下工作正常
    仅将器件指定为低至-50°C 的原因很简单、是因为存在导出控制。 额定温度范围为-55°C 至+125°C 的24位 ADC 将受到出口限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!