This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:我从公式中得到的结果为何与实际电压不同?

Guru**** 2823405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822728/ads1231-why-the-result-i-get-from-formula-is-different-with-the-real-voltage

器件型号:ADS1231

尊敬的专家:

我正在使用 NXPTmLPC2138微控制器和 AD 转换器 ads1231。 现在我面临一个问题:输入信号 Vin 与我使用数据表中的公式计算的值不同。

我的设置:

Verfp:+3.3V

VREFn:0V (GND)

3.3V 电压通过20k 和100ohm 电阻器进行分压。 热敏电阻的范围为0至100欧姆。 同一分压电阻器与热敏电阻连接。 因此、热敏电阻的输出提供了一个比较电压。 它们分别连接到 AINN 和 AINP。

根据数据表提供的公式为:(0.5VREF/128)/0x7ffff。 即:VIN=x*(0.5VREF/128)/0x7ffff)。 X 是从 ads1231读取的数据、VREF 为3.3V。

在我调试应用程序时、我从 ads1231读取值919001。 使用上面的公式、我得到的结果为1.4mV。 但 AINN 的实际电压为0.0175、AINP 的电压为0.0463。 它们的差异为0.0288。 公式结果的差异约为20倍! 我怎么了? 请告诉我。 谢谢!

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    ADS1231可能不是最适合您的应用的器件。  由于增益固定为128、因此您不得违反输入共模要求。  ADS1231数据表第3页的电气特性表中的模拟输入参数下给出了共模输入范围。  AINN 和 AINP 必须位于 GND+1.5V 和 AVDD-1.5V 范围内。  对于3.3V AVDD、您的输入相对于 GND 限制为1.5V 至1.8V。

    如果电阻分压器包含10k - 100 - 10k、则应能够正确读取100欧姆电阻。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob 先生、

    我很高兴看到你的答复。 您所说的内容对我非常重要。 您告诉我、ADS1231可能不是我们应用的最佳器件。 但是、我们按照 ADS1231数据表第16页上的应用示例设计电路。 我认为应用示例不正确。

    我们的工作表的一部分:

    我希望您能给我更多的建议。 谢谢!

    此致。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的抽签、因为这与我认为您的描述略有不同。  如果我们仅使用与100串联的原始20k 欧姆电阻器来查看一个桥臂、那么根据欧姆定律、我们可以计算 AINN 上的电压。 VRT3 = VD3.3A (RT2/(RT2+RT3)。  VRT3仅比 GND 高16.4mV。  VRT3连接到 AINN、并且 AINN 必须比 GND 高1.5V 以上、正如我在上一篇文章中所讨论的那样。  因此、该输入不在可接受的范围内。  我的建议是更改分压器、以便使用两个10k 电阻器、而不是使用单个20k 电阻器。

    重新排列这些值不会改变100欧姆电阻器上的压降。  对于另一个分压器桥臂、您需要进行相同的更改。

    ADS1231数据表第16页的图24显示了一个用于称重传感器的桥接电路。  此配置与您使用的配置不同、因为在空载条件下、电桥元件的值将相等、从而使 AINN 和 AINP 1/2的激励电源。  如果20k 电阻更改为100欧姆、则原始电路的工作方式将类似。  但是、由于流经传感器的电流会大幅增加、因此温度元件会有很多自发热。

    还有一些其他器件可用于使用替代方案进行温度测量。  我建议查看以下 RTD 测量指南:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob 先生! 我的问题得到了完美解决!

    此致!

    John