请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1148 大家好、
当使用 ADS1148器 件捕获差分电压时、VAINP 电压为0.5~4.5V、VAINN 电压为2.048V (基准)、我发现差分输入电压(增益=1)超出以下范围。 还可以吗? 当我使用 TINA 仿真 PGA 时、似乎没有失真。 如果不正确、使用250k 和1Mohm 电阻 分压 VAINP 电压(从0.5~4.5V 到0.4~3.6V)是否合理? 非常感谢!
此致
正泉路