This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:有关 ADS1148器件的差分输入电压范围的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822777/ads1148-question-about-the-differential-input-voltage-range-of-ads1148-device

器件型号:ADS1148

大家好、

    当使用 ADS1148器 件捕获差分电压时、VAINP 电压为0.5~4.5V、VAINN 电压为2.048V (基准)、我发现差分输入电压(增益=1)超出以下范围。 还可以吗? 当我使用 TINA 仿真 PGA 时、似乎没有失真。 如果不正确、使用250k 和1Mohm 电阻 分压 VAINP 电压(从0.5~4.5V 到0.4~3.6V)是否合理? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhengquan:

    感谢您的发帖!  

    您使用什么模型来仿真 PGA 输入? ADS1148没有 TINA 模型、只有 IBIS。

    正确的做法是、这超出了器件的可接受输入范围。 一旦输入相对于 VAINN 超过+Vref/增益、输出将开始削波。  

    其他信息见第18页。 规格。  

    使用电阻分压器缩放输入将起作用、但它会在测量中引入额外的噪声。 根据此设计的性能规格、可能需要使用运算放大器来调节输入。