This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42JB49EVM:JESD 链路 ILA 序列与 JESD204B 协议不兼容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB49, ADS54J60, ADS42JB69EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821937/ads42jb49evm-jesd-link-ila-sequence-does-not-compatible-with-jesd204b-protocal

器件型号:ADS42JB49EVM
主题中讨论的其他器件:ADS42JB49、 ADS54J60、 ADS42JB69EVM

根据第35页的数据表、  

SYNC 被拉为高电平后、ILA 序列在 K28.5之后开始、如绿色 KS 所示。 然后是4K 帧、后跟正常的用户数据。

但是、该芯片250MHz、4通道、2.5Gbps、ILA 序列不能与正确的原型通信。

在国际法协会的这一进展中插入了许多 K28.5。

我们带来了最新的 EVM 板、PCB Rev D

此外、我们还测试了与 TI ADS42JB49数据表完全匹配的其他芯片、如下所示:

那么、如何解决这个问题、以满足数据表和 JESD204B 协议要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱

    此器件上的同步操作反相。 SYNC 变为高电平后、该器件启动 CGS。 CGS 完成后、SYNC 应被拉至低电平、ADC 将启动 ILA 序列。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

      感谢你的帮助。

      实际上、我注意到 EVM 板的同步引脚错误。

     

      我将 KC705与此 EVM 板配合使用、我可以自己控制 Sync 引脚、而不是使用 Xilinx JESD204B IP。

      因此、我只需拉动同步功能、即可捕获从 CGS 到 ILA 的整个过程、并发现 ILA 与数据表不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱

    当您提到其他与协议匹配的芯片时、这些其他芯片是什么? 更多 ADS42JB49器件或其他系列器件? 您能否发送要加载到 ADC 中的配置文件? 是否在时钟出现后发出硬复位? 同步是否稳定? 如果不是、这可以解释这一点。 从您的第一个 Chipscope 屏幕截图中、我可以验证链接是否稳定。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

       我们之前使用的是 ADS54J60、ILA 序列是正确的。   

       我们还使用 ADI 芯片、它们也是正确的。

       配置为预安装的 cfg 、名为 ADS42JB49_EVM_LMF421_250m.cfg、随软件一起安装。  

       我确信同步是稳定的、我们直接使用 FMC 引脚。

       在 Chipscope 中、您可以看到链接是稳定的。 问题是 ILA 进程多次发送额外的 K28.5。  

       您是否可以重复此问题、它非常简单、使用默认 cfg 文件、只需使用 VIO 拉 SYNC~信号、然后观察 GTX 信道信号、rxdata、rxcharisk 和 rxd色 散。 我还可以为您准备 Vivado 项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     朱

    这是 Xilinx 使用 KC705通过 ADS42JB69EVM 测试所有 JESD 功能创建的互操作性报告。 基于这一点以及来自我们测试组的数据、我认为 您的 FPGA 可能存在问题。 您使用的是哪个器件? 您的5V 输入可提供多大的电流?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

      感谢您的报告!

      我注意到、该报告如果在2013年发布、当时 Xilinx 没有正式的 JESD204B IP 内核、只是有关 JESD204的应用手册。

      今天、我尝试找到应用手册、并尝试对其进行测试。