Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131A04EVM 主题中讨论的其他器件:ADS131A04
好的一天、我在与 EVM 板上的 ADS131A04通信方面遇到了一些严重问题。 输出不会改变。
在 SDO 线路上使用的上拉电阻的建议值是多少?
我是否需要 EVM 板的上拉电阻? 我目前使用的是470欧姆。
我已配置 Mo - HIGH、M1 - HIGH 和 M2 -GND (异步模式)
问题是什么?