This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:紧急!!!!!!!!!!!!!!!!!

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/822427/ads131a04evm-urgent

器件型号:ADS131A04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

好的一天、我在与 EVM 板上的 ADS131A04通信方面遇到了一些严重问题。 输出不会改变。

在 SDO 线路上使用的上拉电阻的建议值是多少?

我是否需要 EVM 板的上拉电阻? 我目前使用的是470欧姆。

我已配置 Mo - HIGH、M1 - HIGH 和 M2 -GND (异步模式)

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    Joe 在办公室外、正如您一起工作的另一个主题中所指出的那样。  他下周回来、然后将继续在另一个线程上提供支持。  我将关闭这个。