This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:AINCOM 是否在单端模式下连接到多路复用器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258, OPA365, LM7705, OPA2365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817269/ads1158-is-aincom-connected-to-muxoutn-in-single-ended-mode

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: ADS1258REF5040LM7705OPA365OPA2365

 您好、e2e、

你好。

我的一位客户询问 ADS1158的 AINCOM 引脚是否以单端模式连接到 MUXOUTN?

他计划使用以下设置:

16个单端输入、0-5V
AINCOM = 2.5V
他 预计  MUXOUTN 引脚将为2.5V。
他将 使用2.5V 作为单端到差分灯电路的共模输入基准。  
感谢您对此的支持。

提前感谢。
艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的、在自动扫描模式下选择单端输入通道时(即启用自动扫描模式且 MUXSG0和 MUXSG1寄存器中的任何 AINx 位都置位时)、AINCOM 连接到 MUXOUTN。

    注意:使用固定通道模式时、AINCOM 不是可选输入。

    如果可以查看客户的原理图、请告诉我。 所描述的配置听起来不错、但我需要查看原理图来提供更多有关实现的支持或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:


    感谢您的支持!

    我已将答案转发给客户、并告知客户我们可以查看他的原理图。  

    他同意提供他的 ADC 部分的副本。 请参见随附的。

    他还想进一步解释"使用固定通道模式时、AINCOM 不是可选输入"这一含义是什么?

    e2e.ti.com/.../2063.ADC.pdf
    提前感谢。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    • 在自动扫描模式下、通过对 MUXDIF、MUXSG0、MUXSG1和 SYSRED 寄存器进行编程来选择通道。 MUXSG0和 MUXSG1寄存器允许选择将 AINCOM 连接到 MUXOUTN 的"单端"通道。

    • 在固定通道模式下、MUX 由 MUXSCH 寄存器控制。 该寄存器的上半字节控制 MUXOUTP 通道、下半字节控制 MUXOUTN 通道(例如0x01、将配置 AIN0和 AIN1之间的差分测量)。 由于该寄存器的大小限制、只有输入引脚 AIN0至 AIN15可在固定通道模式下连接到 MUXOUTx 引脚。

    大多数情况下、ADS1258用于自动扫描模式、因此在固定通道模式下无法选择 AINCOM 通常不是问题。 但是、如果在固定通道模式下需要进行单端测量、则可以选择任何 AINx 引脚作为公共基准信号、而不是 AINCOM、也可以考虑绕过内部多路复用器并在外部向单端到差分放大器电路提供2.048V 信号。 您似乎已经提供了电阻器、以便在以后的情况下使用。

     

    原理图反馈

    • 我建议将 ADS1158的 VREFN 路由回 REF5040的引脚4、然后再将其接地。 这样、您就可以像差分对一样保持 VREFP 和 VREFN 布线、并将一些接地噪声从 VREFN 信号中滤除。

    • 最好在 VREFP 和 VREFN 之间添加一个尽可能靠近 ADS1158的小型差分滤波电容器。

    • 我会考虑使用晶体振荡器而不是晶体来驱动 ADS1158的时钟。 ADS1158的低功耗晶体驱动器与所有32.768kHz 晶体不兼容、有时对晶体电路进行调优以使其振荡会有点麻烦。 如果您确实使用晶体、我建议使用 ESR 较低(最好为50kOhm 或更低)的晶体、因为通常更容易获得 ESR 较低的晶体来实现共振。

    • 对于0至100mV 之间的输入电压、单端到差分放大器电路将是非线性的。 其原因是、U117和 U123放大器输出将在其输出尝试向负电源轨驱动时开始饱和。 您可能会考虑向 OPA365的负电源轨添加 LM7705之类的器件、以允许这些输出驱动至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的出色支持!

    我会将答案通知客户、如果客户有一些反馈、我会通知您。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    祝你度过美好的一天!

    客户有一些跟进询问、希望你们能帮我们。

    客户告知根据您的建议、他将在 U117和 U123上使用负偏置发生器。 但他问他是否会这样做
    是否还需要 U118和 U124上的负偏置发生器? 由于 Vin 变为4.096V、因此 U118和 U124输出端的信号也会变为0V。

    此外、他最近在数据表的第7.3.1节 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa365.pdf 上查看了 OPA365的轨到轨输入

    现在想知道是否真的需要负偏置。


    非常感谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    当我进行快速仿真时、我没有注意到 U118和 U124被接地、因为这些运算放大器的偏置有点不同。 但是、如果 U118和 U124的输出需要达到0V (或接近0V)、我肯定也会在它们上添加负偏置发生器。 如果客户考虑使用双 OPA2365、那么将两个运算放大器的 V-连接到负偏置发生器会更容易。

    OPA365数据表的第3.7.1节介绍了运算放大器的输入范围... 输入共模电压能够略微超过电源轨;但是、输出范围仍然有限。

    需要注意的一个真正关键的细节是测试运算放大器开环增益时所处的测试条件...  

    该输入范围告诉您、只要输出电压与任一电源轨保持100-200mV 的距离、运算放大器的开环增益就会保持高电平。 因此、运算放大器将在此范围内以线性方式运行!

    "输出摆幅至轨"规格仅告诉您运算放大器输出在多大的电压下将完全饱和。 对于 OPA365、它的输出可从任一电源驱动至大约10mV、但在10mV 至100mV 之间、运算放大器部分饱和、您不应期望它是线性的。