Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258, OPA365, LM7705, OPA2365
主题中讨论的其他器件: ADS1258、 REF5040、 LM7705、 OPA365、 OPA2365
您好、e2e、
你好。
我的一位客户询问 ADS1158的 AINCOM 引脚是否以单端模式连接到 MUXOUTN?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, ADS1258, OPA365, LM7705, OPA2365
您好、e2e、
你好。
我的一位客户询问 ADS1158的 AINCOM 引脚是否以单端模式连接到 MUXOUTN?
尊敬的 Chris:
感谢您的支持!
我已将答案转发给客户、并告知客户我们可以查看他的原理图。
他同意提供他的 ADC 部分的副本。 请参见随附的。
他还想进一步解释"使用固定通道模式时、AINCOM 不是可选输入"这一含义是什么?
e2e.ti.com/.../2063.ADC.pdf
提前感谢。
此致、
艺术
尊敬的 Art:
大多数情况下、ADS1258用于自动扫描模式、因此在固定通道模式下无法选择 AINCOM 通常不是问题。 但是、如果在固定通道模式下需要进行单端测量、则可以选择任何 AINx 引脚作为公共基准信号、而不是 AINCOM、也可以考虑绕过内部多路复用器并在外部向单端到差分放大器电路提供2.048V 信号。 您似乎已经提供了电阻器、以便在以后的情况下使用。
原理图反馈
尊敬的 Chris:
祝你度过美好的一天!
客户有一些跟进询问、希望你们能帮我们。
客户告知根据您的建议、他将在 U117和 U123上使用负偏置发生器。 但他问他是否会这样做
是否还需要 U118和 U124上的负偏置发生器? 由于 Vin 变为4.096V、因此 U118和 U124输出端的信号也会变为0V。
此外、他最近在数据表的第7.3.1节 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa365.pdf 上查看了 OPA365的轨到轨输入
现在想知道是否真的需要负偏置。
非常感谢!
艺术
尊敬的 Art:
当我进行快速仿真时、我没有注意到 U118和 U124被接地、因为这些运算放大器的偏置有点不同。 但是、如果 U118和 U124的输出需要达到0V (或接近0V)、我肯定也会在它们上添加负偏置发生器。 如果客户考虑使用双 OPA2365、那么将两个运算放大器的 V-连接到负偏置发生器会更容易。
OPA365数据表的第3.7.1节介绍了运算放大器的输入范围... 输入共模电压能够略微超过电源轨;但是、输出范围仍然有限。
需要注意的一个真正关键的细节是测试运算放大器开环增益时所处的测试条件...
该输入范围告诉您、只要输出电压与任一电源轨保持100-200mV 的距离、运算放大器的开环增益就会保持高电平。 因此、运算放大器将在此范围内以线性方式运行!
"输出摆幅至轨"规格仅告诉您运算放大器输出在多大的电压下将完全饱和。 对于 OPA365、它的输出可从任一电源驱动至大约10mV、但在10mV 至100mV 之间、运算放大器部分饱和、您不应期望它是线性的。