This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:具有 KCU105的 JESD204B 接口

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/821315/adc12dj3200evm-jesd204b-interface-with-kcu105

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000EVMTSW14J10EVM

您好!

 

我将 ADC12DJ3200EVM 板 通过 FMC+转 FMC 插入器连接到 Xilinx KCU105板。

我按如下方式设置 ADC GUI。

-时钟源:外部

外部 FS:1880 MSPS

-模式:JMODE10

在这种情况下,我无法通过 JESD204B 接口获取任何数据。 (不起作用。)

但是、在 FMC+到 FMC 插入器和 KCU105之间使用 TSW14J10 (FMC-USB 插入器卡)可以很好地工作。

 

我将 ADC12J4000EVM 板直接连接到 KCU105板。

我按如下方式设置 ADC GUI。

-时钟源:板载

-板载 FS:3760 MSPS

-Mode (模式):抽取率为8倍;DDR;

在这种情况下,我也无法通过 JESD204B 接口获取任何数据。 (不起作用。)

但是、在 ADC12J4000EVM 和 KCU105之间使用 TSW14J10效果良好。

我不理解这些问题、如果没有 TSW14J10、我认为它应该运行良好。

 

提前感谢您的任何建议和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sungmin、

    尝试移除 ADC12DJ3200EVM 跳线 J27上的分流器。 当此电路板与 TSW14J10EVM 配合使用时、此连接断开。 对 ADC12J4000EVM 上名为"KC705 JTAG"的跳线执行相同的操作。 您是否使用 HSDC Pro GUI 来捕获数据?  

    此致、

    Jim