主题中讨论的其他器件: ADC12J4000EVM、 TSW14J10EVM
您好!
我将 ADC12DJ3200EVM 板 通过 FMC+转 FMC 插入器连接到 Xilinx KCU105板。
我按如下方式设置 ADC GUI。
-时钟源:外部
外部 FS:1880 MSPS
-模式:JMODE10
在这种情况下,我无法通过 JESD204B 接口获取任何数据。 (不起作用。)
但是、在 FMC+到 FMC 插入器和 KCU105之间使用 TSW14J10 (FMC-USB 插入器卡)可以很好地工作。
我将 ADC12J4000EVM 板直接连接到 KCU105板。
我按如下方式设置 ADC GUI。
-时钟源:板载
-板载 FS:3760 MSPS
-Mode (模式):抽取率为8倍;DDR;
在这种情况下,我也无法通过 JESD204B 接口获取任何数据。 (不起作用。)
但是、在 ADC12J4000EVM 和 KCU105之间使用 TSW14J10效果良好。
我不理解这些问题、如果没有 TSW14J10、我认为它应该运行良好。
提前感谢您的任何建议和帮助。