大家好、我现在正在研究一个使用 ADS1299的项目、该项目具有用于数据采集的连续电压。 我有一些问题:
原理图说明:
电源:(AVSS -2.5V、AVDD 2.5V DVDD = 3.3V,锂电池)
寄存器配置表
板载 ADS ID:0x3eLOFF:0x04 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
ID:0x00 0x3e:0、0、1、1、1、 1、1、0
CONFIG1:0x01 0x96:1、0、0、1、0、 1、1、0
CONFIG2:0x02 0xc0:1、1、0、0、0、 0、0、0
CONFIG3:0x03 0xec:1、1、0、1、 1、0、0
LOFF:0x04 0x02:0、0、0、0、0、 0、1、0
CH1SET:0x05 0x68:0、1、1、0、1、 0、0、0
CH2SET:0x06 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH3SET:0x07 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH4SET:0x08 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH5SET:0x09 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH6SET:0x0a 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH7SET:0x0B 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH8SET:0x0c 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
BIAS_SENSP:0x0d 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1
BIAS_SENSN:0x0E 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1
LOFF_SENSP:0x0F 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_SENSN:0x10 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_FLIP:0x11 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_STATP:0x12 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_STATN:0x13 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
GPIO:0x14 0x0F:0、0、0、0、1、 1、1、1
MIPSC1:0x15 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
MIPSC2:0x16 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
CONFIG4:0x17 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
硬件 配置:连续 电压(__LW_AT__SRB2连接到耳垂电极、偏置连接到另一个耳垂电极1N-8N 连接到大脑头皮电极、1P-8P 浮子、无 连接、SRB1float、无 连接 

)
Wave:X:点 Y: UV
我有一些问题:
我想确保我的硬件电路设计正确、我的软件配置正确吗?
帮助我检查偏置器件的硬件设计是否正确?
波形部分:为什么基极漂移如此严重? 评估值不正确!
请帮我找出问题所在。
非常感谢 !!