This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/820794/ads1299-ads1299

器件型号:ADS1299

 大家好、我现在正在研究一个使用 ADS1299的项目、该项目具有用于数据采集的连续电压。 我有一些问题:

  原理图说明:

电源:(AVSS -2.5V、AVDD 2.5V DVDD = 3.3V,锂电池)

寄存器配置表

板载 ADS ID:0x3eLOFF:0x04 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
ID:0x00 0x3e:0、0、1、1、1、 1、1、0
CONFIG1:0x01 0x96:1、0、0、1、0、 1、1、0
CONFIG2:0x02 0xc0:1、1、0、0、0、 0、0、0
CONFIG3:0x03 0xec:1、1、0、1、 1、0、0
LOFF:0x04 0x02:0、0、0、0、0、 0、1、0
CH1SET:0x05 0x68:0、1、1、0、1、 0、0、0
CH2SET:0x06 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH3SET:0x07 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH4SET:0x08 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH5SET:0x09 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH6SET:0x0a 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH7SET:0x0B 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
CH8SET:0x0c 0xe8:1、1、0、1、 0、0、0
BIAS_SENSP:0x0d 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1
BIAS_SENSN:0x0E 0xff:1、1、1、1、1、 1、1、1
LOFF_SENSP:0x0F 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_SENSN:0x10 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_FLIP:0x11 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_STATP:0x12 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
LOFF_STATN:0x13 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
GPIO:0x14 0x0F:0、0、0、0、1、 1、1、1
MIPSC1:0x15 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
MIPSC2:0x16 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0
CONFIG4:0x17 0x00:0、0、0、0、0、 0、0、0

硬件 配置:连续 电压(__LW_AT__SRB2连接到耳垂电极、偏置连接到另一个耳垂电极1N-8N 连接到大脑头皮电极、1P-8P 浮子、无 连接、SRB1float、无 连接    )

 波形:

Wave:X:点  Y: UV

我有一些问题:  

  我想确保我的硬件电路设计正确、我的软件配置正确吗?

  帮助我检查偏置器件的硬件设计是否正确?

波形部分:为什么基极漂移如此严重? 评估值不正确!

请帮我找出问题所在。  

  非常感谢  !!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    查看您的寄存器设置、我会看到一些问题。  

    通道1是正常运行的唯一通道。 所有其他通道2-8都断电、但它们仍配置为正常电极输入。 查看数据表 CHnSET 寄存器的第50页、您会发现建议在通道断电时将通道输入设置为短接输入。 由于它当前已配置、输入断电、但输入是悬空的。 当您将每个通道连接到 SRB2时、这会成为一个问题。 现在您有一个通道、可为 SRB2和7个浮动输入提供有意义的测量。

    尝试从信号发生器读取已知输入、如正弦波、确保输入正确、然后在移动过程中添加更复杂的测量。