This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8741H:FF/PA 电路设计

Guru**** 2393095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8741H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819947/dac8741h-ff-pa-circuit-design

器件型号:DAC8741H

大家好、

客户正在评估 DAC8741H。 有些问题需要咨询您。

1.对于应用手册 sbaa367 (http://www.ti.com/lit/an/sbaa367/sbaa367.pdf )图2所示的 FF/PA 电路,我们是否有特定组件值的示例电路?

2.我们是否有可兼容 HART、FF 和 PA 的电路?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    PA/FF 和 HART 的要求略有不同。  一个很好的起点是此 TI 参考设计、该设计符合 HART 要求 http://www.ti.com/lit/ug/tidudf6/tidudf6.pdf

    我将验证我们是否有良好的 PA/FF 示例。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    您是否找到了 PA/FF 的示例。 这对客户来说相对紧迫。 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    昨天我打算与大家分享这一点、但结果让我心不意。 对此表示歉意。

    附件是我们的初步原理图。 我们仍在努力完成认证、因此认证可能会发生变化。

    e2e.ti.com/.../DAC8740H_5F00_PAFF_5F00_1_5F00_17.pdf