请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8741H 大家好、
客户正在评估 DAC8741H。 有些问题需要咨询您。
1.对于应用手册 sbaa367 (http://www.ti.com/lit/an/sbaa367/sbaa367.pdf )图2所示的 FF/PA 电路,我们是否有特定组件值的示例电路?
2.我们是否有可兼容 HART、FF 和 PA 的电路?
谢谢。
Robin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在评估 DAC8741H。 有些问题需要咨询您。
1.对于应用手册 sbaa367 (http://www.ti.com/lit/an/sbaa367/sbaa367.pdf )图2所示的 FF/PA 电路,我们是否有特定组件值的示例电路?
2.我们是否有可兼容 HART、FF 和 PA 的电路?
谢谢。
Robin
尊敬的 Robin:
PA/FF 和 HART 的要求略有不同。 一个很好的起点是此 TI 参考设计、该设计符合 HART 要求 http://www.ti.com/lit/ug/tidudf6/tidudf6.pdf。
我将验证我们是否有良好的 PA/FF 示例。
谢谢、
Paul
Robin、
昨天我打算与大家分享这一点、但结果让我心不意。 对此表示歉意。
附件是我们的初步原理图。 我们仍在努力完成认证、因此认证可能会发生变化。