This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:是否设置了消除误差与环境温度间的关系?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819750/ads1220-settings-to-eliminate-the-error-vs-ambient-temperature

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: TPS22810

我们将使用100欧姆测试电阻器测试 ADS1220电路,该电阻器模拟铂 RTD 探头。  在我们的电路中、这对应于指示的0°C 温度

当电阻超出测试室内时(为了保持该值恒定)、我们更改 ADS1220电路的环境温度、结果如下:

     当环境温度介于22°C 和40°C 之间时、指示的温度保持为0°C、如预期的那样。

 但是、在–30°C 环境下、指示值为-0.3°C、而不是0°C

我们在第56页的数据表( ADS1220 SBAS501C)中描述的4线 RTD 电路配置中使用 ADS1220。  RREF = 500欧姆、±0.2ppm/°C  在测试中、我们注意仿真我们在现场使用的探头(适当的屏蔽等)。  我们的电路还具有 TPS22810、可确保上电电压斜坡速率满足 ADS1220要求。  

我们应该检查哪些设置来消除误差与环境温度间的关系?

 谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    了解 ADS1220寄存器配置设置和各种温度下的实际原始输出代码等一些内容会有所帮助。  为了减少激励漂移的影响、必须按比例进行测量/计算。  电阻计算应基于比率 RTD/Rref =(2 *输出代码)/(代码总数*增益)。

    4线制解决方案需要与外部电阻器进行开尔文连接。  最后、基准电阻器会出现一些漂移 、以及 ADS1220的增益和偏移漂移。 ADS1220的偏移可通过使用 ADS1220的内部短接来调整、以校正初始偏移和任何漂移。

    此致、

    Bob B  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、感谢您的意见。 客户正在查看它们。  

    他们还注意到、这种行为仅限于四个板中的一个。 这是否提供了可能发生的情况?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    很难猜测他们为什么会看到差异。  我无法仅从温差中确定 ADC 误差量、因为我不知道它们是如何计算 RTD 电阻和转换为温度的。  我真的需要更多信息、例如原理图、使用的寄存器设置、使用的计算和原始数据。  我还想查看被认为是一个好例子的数据。  同样、数据应以代码为单位、而不是以温度为单位。  

    了解是否正在进行任何校准也很有帮助。  ADS1220将具有一些固有偏移以及偏移漂移。  也就是说、在低于室温的温度下、ADS1220的特性趋向于平缓。  如果我们假设偏移是平坦的、那么计算方法中也可能存在增益误差或误差。  如果由于 IDAC 精度和漂移的变化、测量/计算是非比例式的、测量的精度会降低。

    此致、

    Bob B