主题中讨论的其他器件: TPS22810
我们将使用100欧姆测试电阻器测试 ADS1220电路,该电阻器模拟铂 RTD 探头。 在我们的电路中、这对应于指示的0°C 温度
当电阻超出测试室内时(为了保持该值恒定)、我们更改 ADS1220电路的环境温度、结果如下:
当环境温度介于22°C 和40°C 之间时、指示的温度保持为0°C、如预期的那样。
但是、在–30°C 环境下、指示值为-0.3°C、而不是0°C
我们在第56页的数据表( ADS1220 SBAS501C)中描述的4线 RTD 电路配置中使用 ADS1220。 RREF = 500欧姆、±0.2ppm/°C 在测试中、我们注意仿真我们在现场使用的探头(适当的屏蔽等)。 我们的电路还具有 TPS22810、可确保上电电压斜坡速率满足 ADS1220要求。
我们应该检查哪些设置来消除误差与环境温度间的关系?
谢谢
Viktorija