This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:-3dB 带宽与输入参考噪声间的关系

Guru**** 2587745 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817229/ads1299--3db-bandwidth-vs-input-referred-noise

器件型号:ADS1299

大家好、

您能帮我解释 ADS1299数据表表表2-4中指示的-3dB 带宽吗?

 μVPP 电气特性(直流通道性能)、器件的输入参考噪声在0.01-70Hz 范围(增益=24)下为1 μ V。

表4中器 件的 μVPP 参考噪声(例如以1000SPS 的速率传输)在262Hz (-3dB 带宽)时指定为1.97 μ V。

  μVPP 这些值作为示例、您能否帮助我识别输入参考噪声相对于 给定的-3dB 带宽保持在1.97 μ V 值内的允许频率范围?

非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    感谢您发帖。

    3dB 带宽由数字滤波  器的 sinc3响应设置、该响应随输出数据速率而变化。 在电气特性表中、0.01Hz 至70Hz 噪声数据以250SPS 的速率收集、如页面顶部所示。 这与表4中显示的结果几乎相同、增益= 24V/V、数据速率= 250SPS。 数据集的唯一区别是"10秒"数据包含更多样本(2500对1000)。 我不知道为什么我们在电气特性表中将带宽上限指定为70Hz -也许为了进一步对数据进行频带限制、我们进行了一些额外的后处理。 不过、在 ADS1299中的数字滤波器设置的两种情况下、-3dB 带宽仍然为65.5Hz。

    您可以使用表1-4来查找数据速率与增益选项、这些选项将为您提供小于2uVpp 的噪声。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的宝贵回应。 为了获得准确的正确数字、当我选择在增益=24时以1000SPS 的速率传输时、这是否意味着具有恒定噪声的适当频率范围也将介于0.01Hz 至262Hz 之间?

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    频率上限是正确的-也就是说、在 sinc3滤波器滚降之前、您将具有262Hz 的-3dB 带宽。 理论上、您可以看到频率成分一直到直流。 我们在数据表中展示了10秒数据的图、其中至少包含一个0.1Hz 信号的完整周期。 这表明峰间噪声振幅仍然小于1uV。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    数据表中指示的10秒数据是从250SPS 操作中提取的。 假设所有其他运行条件相同、这是否与1000SPS 的运输速率类似?

    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar -在1000SPS 时、-3dB 带宽是原来的4倍。 由于噪声成分较高、峰峰值间噪声将会更高。 但是、如果数据收集时间长达10秒、0.1Hz 噪声对总噪声的影响将不会有任何不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的帮助!


    此致、

    Jejomar