大家好、
您能帮我解释 ADS1299数据表表表2-4中指示的-3dB 带宽吗?
μVPP 电气特性(直流通道性能)、器件的输入参考噪声在0.01-70Hz 范围(增益=24)下为1 μ V。
表4中器 件的 μVPP 参考噪声(例如以1000SPS 的速率传输)在262Hz (-3dB 带宽)时指定为1.97 μ V。
μVPP 这些值作为示例、您能否帮助我识别输入参考噪声相对于 给定的-3dB 带宽保持在1.97 μ V 值内的允许频率范围?
非常感谢您的参与。
此致、
Jejomar