请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
是否有任何芯片可以将2.8V LVDS 信号转换为1.8V LVDS 信号。
这些是详细信息、
| 处理器/2.8V LVDS Tx | OLED/ 1.8V LVDS Rx | |
| 输出差分电压(VOD) | 0.25 - 0.45 | 0.100 - 0.300 |
| 输出高电压(VOH) | 1.25 - 1.6 | 1.4 (mim) |
| 输出低电压(VOL) | 0.9 - 1.25 | 0.4 (最大值) |
| 偏移电压 | 1.125 - 1.37 | |
| 共模电压 | 0.800 - 1.350 | |
| LVDS I/O 电源电压 | 2.8. | 1.8 |
是否有人可以建议如何操作?