This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.8V LVDS 至1.8V LVDS 转换器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/818967/2-8v-lvds-to-1-8v-lvds-converter

您好!

是否有任何芯片可以将2.8V LVDS 信号转换为1.8V LVDS 信号。

这些是详细信息、

处理器/2.8V LVDS Tx OLED/ 1.8V LVDS Rx
输出差分电压(VOD) 0.25 - 0.45 0.100 - 0.300
输出高电压(VOH) 1.25 - 1.6 1.4 (mim)
输出低电压(VOL) 0.9 - 1.25 0.4 (最大值)
偏移电压 1.125 - 1.37
共模电压 0.800 - 1.350
LVDS I/O 电源电压 2.8. 1.8

是否有人可以建议如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电压轨不相关;只需照常将来自驱动器的 LVDS 信号连接到接收器。

    LVDS 的额定标称摆幅(信号每侧为350mV)约为特定共模电压(1.2V)。 如果接收器看到 LVDS 摆幅在1.2V 左右、则接收器不知道或不关心驱动器的电源电压是多少。

    我们将 ADS5474 EVM 与 TSW1200配合使用、TSW1200将 Virtex4与 LVDS 接收器的电源电压为2.5V。 没问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Karan