This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:错误

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/819253/afe5809evm-error

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

尊敬的 TI:

今天、当我打开 AFE5809evm GUI 时会弹出两个错误、我将 USB 电缆连接到我的 PC 和评估模式、我不知道如何修复它、我也打开 FT PROG 以可视化 AFE5809evm、此应用程序找到了它。

我将在照片中向大家展示、

我看到的另一件事是、+5V 的电流消耗大约为0.92A、而-5V 是0.1、差异太大。

您可以帮我

此致、

Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. FTDI 方案需要关闭

    2.尝试使用 Administrator 权限运行程序。  

    3.电源电流正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、afe5809 有点热、不是太多、那还可以吗?、有什么危险吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。 器件功耗约为1.5W。  

    谢谢!