This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:模拟输入端子的 RS 电阻

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817368/ads8688a-rs-resistance-of-analog-input-terminal

器件型号:ADS8688A

您好的支持团队。

 

SBAS680第25页表1

表1. 当 AVDD = 5V 或提供小于30 kΩ 的低阻抗时、输入过压保护会受到限制

 

如果图-68中的 RS 小于30kΩ Ω、这是否意味着没有问题?

也许、我认为30kΩ 不是关于 RS、而是关于 AVDD 线路的阻抗。

 

如果可以、我可以看到您希望它接近0Ω 的句子。

"表1中显示的结果基于一个假设、即模拟输入引脚由极低的电平驱动

阻抗源(RS 约为0)。"

 

在我的电路中、我使用 RS 470Ω Ω 进行设计。

此外、通过在 RS 之后在 AIN_NP 和 AIN_nGND 中输入0.1uF 来实现降噪。

如果此类电路有问题、我想提出建议。

 

我对 SBAS680第25页的最后一句表示关切。

"请注意、较高的源阻抗会导致增益误差并影响总体系统噪声性能。"

"较高的源阻抗"意味着多大?

 

SBAU245A 第39页

该电路使用 Rs=357Ω Ω 和0.01uF。

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的支持人员。

    如果你是度假回来的,我希望你能提供帮助。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请联机查看我的响应

    表1. 当 AVDD = 5V 或提供小于30 kΩ 的低阻抗时、输入过压保护会受到限制

    如果图-68中的 RS 小于30kΩ Ω、这是否意味着没有问题?

    也许、我认为30kΩ 不是关于 RS、而是关于 AVDD 线路的阻抗。

    这是关于 AVDD 线路而不是 Rs。 请注意、保护二极管连接到 AVDD 线路、在图68中、这意味着电流将流向 AVDD。

     

    如果可以、我可以看到您希望它接近0Ω 的句子。

    '表1中显示的结果基于一个假设、即模拟输入引脚由极低阻抗源(RS 大约为0)驱动。'

    这一句是关于 Rs 的、解释了 Rs 值越高或越低的权衡。 如果 Rs 值较低、精度和性能会更好。 Rs 越高、电流越小、OVP 范围越大、但这会对器件性能产生负面影响。

     

    在我的电路中、我使用 RS 470Ω Ω 进行设计。

    此外、通过在 RS 之后在 AIN_NP 和 AIN_nGND 中输入0.1uF 来实现降噪。

    如果此类电路有问题、我想提出建议。

    这通常听起来不错、是什么驱动输入?

     

    我对 SBAS680第25页的最后一句表示关切。

    "请注意、较高的源阻抗会导致增益误差并影响总体系统噪声性能。"

    "较高的源阻抗"意味着多大?            

    例如、这是一个千欧姆范围的电阻器

     

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您的支持。

     

    此 IC 用于工业逆变器的通用外部输入。

    模拟输入连接到 ADI 运算放大器"ADA4522-2"的输出。

     

    此致、

    DIE-K