您好的支持团队。
SBAS680第25页表1
表1. 当 AVDD = 5V 或提供小于30 kΩ 的低阻抗时、输入过压保护会受到限制
如果图-68中的 RS 小于30kΩ Ω、这是否意味着没有问题?
也许、我认为30kΩ 不是关于 RS、而是关于 AVDD 线路的阻抗。
如果可以、我可以看到您希望它接近0Ω 的句子。
"表1中显示的结果基于一个假设、即模拟输入引脚由极低的电平驱动
阻抗源(RS 约为0)。"
在我的电路中、我使用 RS 470Ω Ω 进行设计。
此外、通过在 RS 之后在 AIN_NP 和 AIN_nGND 中输入0.1uF 来实现降噪。
如果此类电路有问题、我想提出建议。
我对 SBAS680第25页的最后一句表示关切。
"请注意、较高的源阻抗会导致增益误差并影响总体系统噪声性能。"
"较高的源阻抗"意味着多大?
SBAU245A 第39页
该电路使用 Rs=357Ω Ω 和0.01uF。
此致、
DIE-K