This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:DAC38J84共模和顺从电压

Guru**** 2389930 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817563/dac38j84-dac38j84-common-mode-and-compliance-voltage

器件型号:DAC38J84

您好!

请解释这句话" DAC38J84在大约0.25V 或更高的共模电压(VCM)下运行。" 文档中的标题为"高带宽、高频发送器解决方案"。

 在 DAC38J84数据表中、顺从输出电压为-0.5V 至0.6V。您能否详细介绍一下、兼容差分输出电压还是 每个输出引脚上的顺从输出电压?

如果每个引脚上的输出电压符合标准、为什么 VCM = 0.25V?

此致、

Samaneh