请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84 您好!
请解释这句话" DAC38J84在大约0.25V 或更高的共模电压(VCM)下运行。" 文档中的标题为"高带宽、高频发送器解决方案"。
在 DAC38J84数据表中、顺从输出电压为-0.5V 至0.6V。您能否详细介绍一下、兼容差分输出电压还是 每个输出引脚上的顺从输出电压?
如果每个引脚上的输出电压符合标准、为什么 VCM = 0.25V?
此致、
Samaneh