This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:饱和?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/817013/ads1292r-saturation

器件型号:ADS1292R

采样率= 500Hz

增益= 1

测试信号

VDD/2 (3.3V/2 = 1.65V)

±50mV

±100mV

±200mV

±300mV

>饱和度....

我不知道为什么…  

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seonjo、

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    很可能超出输入共模电压范围。 请参阅数据表第22页的输入共模部分。

    您是将输入正弦波仅应用为 INxP 上的单端信号(INxN = GND)还是正弦波差分信号(驱动 INxP 和 INxN、异相)? 在您的图像中、您似乎在驱动具有100mV 直流偏移电压的单端正弦波。 当您增加差分峰峰值电压时、最终会超过负电源轨、PGA 输出将在一侧削波。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seonjo、

    很高兴再次听到您的声音、我希望您一切顺利。

    要确认、您使用的是用于 AVDD 的单极3.3V 电源吗?

    您的基准电压是多少?

    请记住、输入信号必须处于 PGA 的共模限制范围内。 这可以在数据表的第22页上看到,公式6。  

    考虑到这一点、当输入信号被驱动至接地以下时、您会看到饱和、这一点我并不感到意外。  

    尝试将输入信号居中到1/2 Vs (3.3/2 = 1.65V)、并将正弦波围绕1.65V 摆动。  

    可输入到器件的最大振幅可在数据表的第22页上看到、公式7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有提供足够的信息。

    我检查了基准电压为2.42V、正弦波作为差分电路提供。 此外、我为内部中间电源设置寄存器...