采样率= 500Hz
增益= 1
测试信号
VDD/2 (3.3V/2 = 1.65V)
±50mV
±100mV
±200mV
±300mV
>饱和度....
我不知道为什么…
请帮帮我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采样率= 500Hz
增益= 1
测试信号
VDD/2 (3.3V/2 = 1.65V)
±50mV
±100mV
±200mV
±300mV
>饱和度....
我不知道为什么…
请帮帮我
您好、Seonjo、
欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!
很可能超出输入共模电压范围。 请参阅数据表第22页的输入共模部分。
您是将输入正弦波仅应用为 INxP 上的单端信号(INxN = GND)还是正弦波差分信号(驱动 INxP 和 INxN、异相)? 在您的图像中、您似乎在驱动具有100mV 直流偏移电压的单端正弦波。 当您增加差分峰峰值电压时、最终会超过负电源轨、PGA 输出将在一侧削波。
此致、
您好、Seonjo、
很高兴再次听到您的声音、我希望您一切顺利。
要确认、您使用的是用于 AVDD 的单极3.3V 电源吗?
您的基准电压是多少?
请记住、输入信号必须处于 PGA 的共模限制范围内。 这可以在数据表的第22页上看到,公式6。
考虑到这一点、当输入信号被驱动至接地以下时、您会看到饱和、这一点我并不感到意外。
尝试将输入信号居中到1/2 Vs (3.3/2 = 1.65V)、并将正弦波围绕1.65V 摆动。
可输入到器件的最大振幅可在数据表的第22页上看到、公式7。