This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:12B 单模 CMODE 5 LMF=413设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/803641/dac38rf82evm-12b-single-mode-cmode-5-lmf-413-setup

器件型号:DAC38RF82EVM

我能够使用 DAC38RF82EVM 成功测试除12b 单个 CMODE5之外的其他时钟模式。  我们项目的最终用例是单 DAC、2.66GSPS 12b、1x 内插、4通道。  我已经按照 CMODE5设置指令连接了我的时钟-两个具有通用基准的信号发生器一个连接到 J4、一个连接到 J1。  我已经尝试将 J4基准设置为1/4 fs (J1)、并且在配置为 LMF=413时也设置为 HSDC GUI 建议的频率。  两种设置均未显示符合规格 A 的输出。  我还需要进行哪些其他设置、以及我需要将发生器设置为什么频率?  手册不清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    请注意 GUI 报告的串行器/解串器速率(Fserdes)、并将 SMA J4的时钟频率设置为1/20 x 串行器。 该时钟将进一步被2分频、以提供1/40xFserdes 作为 FPGA 的参考时钟。
    此外、作为快速测试、启用 NCO 的混频器和常量数据、并将 NCO 频率设置为1GHz 并检查1GHz 时的音调。 这将确认时钟设置正确。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我已将 J4时钟设置为500MHz (10000MHz/20)@+6dBm、如 GUI 和您的响应所示。 根据手册、2.666666 GHz J1采样时钟为+16dBm。  除了快速启动之外、未对软件进行任何更改。  我已附上 EVM GUI 和 HSDC 软件 GUI 的图像。 JP10打开。  我很不幸运地生成 HSDC 软件上指示的700MHz 音调。

    我尝试了您提到的测试、启用混频器和 NCO、但无法获得任何输出。

    我还需要更改设置吗?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    启用如下所示的常量数据:如果您可以确认您有输出、则我们可以确保您的设置正确。

    此外、在 TSW14J56上检查 LED D1、D7和 D6是否熄灭、D2是否闪烁。

    谢谢、

    埃本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eben、

    通过启用"常量"输入、我能够使输出发生变化。  请参见下面的。  第一个图像具有恒定输入、第二个图像没有(杂散仅为 fs)、这是我尝试使用 HSDC 生成信号或不执行任何操作时看到的情况。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请与我私下联系、以便我可以安排与您的电话会议、以便进一步解决此问题。 我想和您一起浏览一下该报告

    谢谢、

    埃本