请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TX7316 您好!
我的客户对 TX7316有疑问。
[问题]
请告诉我如何在5级模式下配置(H/W 和 S/W) 4.8A 模式。
(请参阅 D/S P.1功能)
此致、
Hiroshi Katsunaga
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是说明:
8.4.1 4A 模式
该器件的脉冲发生器可配置为在5级模式下使用时提供4A 电流。 获取
4A 输出保持 AVDDP/M_HV_A 和 AVDDP/M_HV_B 电源的电压电平不变。 设置寄存器
将4A_CNTRL_1和4A_CNTRL_2位更改为"1"。 写入这些寄存器可将器件配置为3级模式偶数
尽管引脚 LVL_3Z_5连接到逻辑电平‘1’。 因此、假设器件的其余设置是配置的
三级模式。 因此、A 组和 B 组脉冲发生器将一起启用并提供最大驱动
电源电压为100V 时的电流强度为4.8A。
谢谢!
小春