This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316:5级模式下为4.8A 模式

Guru**** 2984380 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/804203/tx7316-4-8-a-mode-in-5-level-mode

器件型号:TX7316

您好!

我的客户对 TX7316有疑问。

[问题]

请告诉我如何在5级模式下配置(H/W 和 S/W) 4.8A 模式。

(请参阅 D/S P.1功能)

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是说明:  

    8.4.1 4A 模式
    该器件的脉冲发生器可配置为在5级模式下使用时提供4A 电流。 获取
    4A 输出保持 AVDDP/M_HV_A 和 AVDDP/M_HV_B 电源的电压电平不变。 设置寄存器
    将4A_CNTRL_1和4A_CNTRL_2位更改为"1"。 写入这些寄存器可将器件配置为3级模式偶数
    尽管引脚 LVL_3Z_5连接到逻辑电平‘1’。 因此、假设器件的其余设置是配置的
    三级模式。 因此、A 组和 B 组脉冲发生器将一起启用并提供最大驱动
    电源电压为100V 时的电流强度为4.8A。

    谢谢!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaochen-San、

    感谢您的快速响应。
    我几乎明白了、但我有一个问题。
    我确认了 D/S (SLOS950)、但找不到寄存器4A_CNTRL_1和4A_CNTRL_2。
    请告诉我寄存器地址和位字段。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它被称为4A_Mode_CNTRL_1/2。 希望这对您有所帮助。 我将询问我们的数据表团队是否可以解决这个问题。  

    顺便说一下、TX7316现已投入生产:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen-San、

    感谢您的确认。

    好的、 我等待 D/S 更新。

    感谢您的合作。

    此致、

    Hiroshi Katsunaga