This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021EVM:具有 MSP-EXP430F5529LP 的 ADC121C021EVM - GUI 和驱动程序

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, ADC121C021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/799576/adc121c021evm-adc121c021evm-with-msp-exp430f5529lp---gui-and-drivers

器件型号:ADC121C021EVM
主题中讨论的其他器件:ADC121C021

您好!

我订购了2台 EVB:

ADC121C021EVM

MSP-EXP430F5529LP

我的目标是将它们连接在一起、将传感器连接到 ADC121C021EVM 输入-并使用 GUI 监控数据、请参阅图并进行一些测试。

我在您的网站上看到此选项可用、但我不知道如何执行。

我知道我需要此 EVM 的 GUI、固件和驱动程序- 在 ADC121C021EVM的数据表中、显示 GUI、Lounchpad FW 和驱动程序可按需提供、

是否有人可以帮助我获取 GUI 和我需要的所有文件、并指导我完成该过程?

谢谢、

Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oded、

    很抱歉耽误你的时间。 我将让您与支持 ADC121C021的应用工程师联系、我们将了解如何为您提供此设置的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oded、

    可能知道该软件所在位置的工程师正在度假、5月15日返回。 我们将继续了解他的情况、但可能是下周的星期三、我们才会为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢、我会等工程师回来、希望他们能帮我解决这个问题、

    Oded

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉、我们仍在处理此问题、并将在有可用时向您提供更新。

    此致、
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们的回答很晚、但似乎此 GUI 不再可用。 我们对由此给您带来的不便深表歉意、并将确保编辑文档以告知用户不再提供软件。

    此致

    Cynthia