请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC121C021EVM 主题中讨论的其他器件:ADC121C021
您好!
我订购了2台 EVB:
我的目标是将它们连接在一起、将传感器连接到 ADC121C021EVM 输入-并使用 GUI 监控数据、请参阅图并进行一些测试。
我在您的网站上看到此选项可用、但我不知道如何执行。
我知道我需要此 EVM 的 GUI、固件和驱动程序- 在 ADC121C021EVM的数据表中、显示 GUI、Lounchpad FW 和驱动程序可按需提供、
是否有人可以帮助我获取 GUI 和我需要的所有文件、并指导我完成该过程?
谢谢、
Oded