This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2556:需要验证规格

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/805750/tlv2556-need-specs-verification

器件型号:TLV2556

您好!

我正在尝试在数据表中找到一些信息、但无法进行 FPGA 编码。 我需要一些技术支持来验证此数据表。

数据表中的某些信息确实令人困惑

谢谢

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、您好!

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您在寻找有关 TLV2556的哪类信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、感谢您的帮助。 我在 TLV2556数据表上有两个悬而未决的问题。

    在第22页、CFGR2上、D1配置 EOC / INT 引脚、D0配置为默认配置。 因为默认配置应该是 EOC 或 INT、所以它们是否可以在配置中同时使用这两种配置。 默认配置中确切配置了什么? EOC 或 INT

    2.在第25页、所有4位地址都被采用、文档中的1111用于配置 CFGR2和 CFGR1寄存器的任何其他地址位。 当为某些其他函数采用所有其他选项时、这是什么其他地址位?

    可以尽快回复我吗?

    谢谢
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    SDI 的四个 MSB 被视为地址位。 您实际上需要先写入 CFGR2 (请参阅图1和2并查看第10页上的文本)。 因此、写入0xFx 会将您转至 CFGR2、您可以设置参考、选择 EOC 或 INT。 CFGR1的"默认"模式有点令人困惑、因为您必须为每个命令周期写入完整的8位数据。 在这种情况下、四个 MSB 将为0x0至0xA、以寻址每个通道、而四个 LSB 通常保持恒定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的回复。 您能在回复中更详细地解释一下吗?

     

     

     SDI 的四个 MSB 被视为地址位。 您实际上需要先写入 CFGR2 (请参阅图1和2并查看第10页上的文本)。 因此、写入0xFx 会使您进入 CFGR2、 我在这里已经了解、这一点不会让人感到困惑

     

    您可以设置基准、选择 EOC 或 INT。 当我设置 EOC 时、如何配置默认模式。 这种默认模式意味着什么? 我担心的是默认模式设置 EOC 或 INT。 CFGR2和 CFGR1均采用默认模式。

    CFGR1的"默认"模式有点令人困惑、因为您必须为每个命令周期写入完整的8位数据。 在这种情况下、四个 MSB 将为0x0至0xA、以寻址每个通道、而四个 LSB 通常保持恒定。 MSB 0x0到0xA 地址用于其他一些函数。 在相同的页码中对其进行了说明。 什么是区分仅用于 CFGR1的地址。  当我将 LSB 4位设置 为配置的常数值时。 该常数值是多少? 我可以设置任何常量值吗?

    谢谢

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    除1111xxxxb 外的所有地址都可以访问 CFGR1寄存器。  至于要发送的常量半字节、让我们假设您需要12位读取、MSB 优先、以及转换数据的单极二进制表示-您的输入 SDI 将为00000000b、以便在通道0上获得转换。  要获得通道10 、具有相同的12位 MSB 优先和单极数据、您需要向器件写入10100000b。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    感谢您的回复。 我还有两个问题。
    大多数时序图显示必须配置 EOC 和 INT。 它是同一个引脚、因此我相信一次只能配置一个引脚。 请澄清一下?
    2. EOC 在第8个时钟脉冲后变为低电平、下一个 CFGR1配置为第12个时钟脉冲。 如果我认为 tconv 应该在三个时钟延迟内、则情况是如此。
    3.我是否应假设平机会是对 CFGR2书面完全确认的确认? 我相信 EOC 再次变为低电平、以实现 CFGR1写入完全确认。
    数据表显示我们有11个选择的模拟通道、所以我是否应该假设每个通道都使用一组 CFGR1和 CFGR2寄存器?

    感谢你的帮助
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    TLV2556上的引脚19可配置为"转换结束"(EOC)或"中断"(INT)。 使用图3和4作为参考、TLV2556使用前四个 SDI (数据输入)位将多路复用器切换到所需的采样通道。 这是使用我们之前讨论过的地址位的访问周期。 在采样周期内、采样保持开关针对所需的输入通道闭合。 采样完成后、转换过程开始。

    在 EOC 模式下、引脚19将在转换过程中输出一个低逻辑信号。 转换完成后、引脚19上的输出将自动变为高电平。 它将保持高电平、并且只有在下一个转换周期开始后才会再次转换回低电平状态。 如果引脚19配置为 INT、则输出的行为略有不同。 一旦转换完成、输出将从高电平转换为低电平。 基本上、EOC 模式的上升沿与 INT 模式中的下降沿相同。

    EOC 信号在第8个或第12个时钟之后发生、具体取决于 CFGR1的设置。 EOC 信号仅用于转换过程、不是任何配置寄存器写入的确认。

    CFGR1和 CFGR2不是特定于通道的-它们都与整个芯片有关。 如果您看一下第8.2节中的功能方框图、14通道多路复用器右侧的所有内容都是由配置寄存器控制的。 我想您可以在通道之间更改模式、但这是使用 TLV2556的一种相当不寻常的方法。 通常情况下,您配置 CFGR2,然后将低半字节保留为我之前提到的固定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    感谢您的回复。 我们可以聊天10分钟吗? 4073560892
    谢谢