Other Parts Discussed in Thread: TLV2556
您好!
我正在尝试在数据表中找到一些信息、但无法进行 FPGA 编码。 我需要一些技术支持来验证此数据表。
数据表中的某些信息确实令人困惑
谢谢
哈里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Tom、
感谢您的回复。 您能在回复中更详细地解释一下吗?
SDI 的四个 MSB 被视为地址位。 您实际上需要先写入 CFGR2 (请参阅图1和2并查看第10页上的文本)。 因此、写入0xFx 会使您进入 CFGR2、 我在这里已经了解、这一点不会让人感到困惑
您可以设置基准、选择 EOC 或 INT。 当我设置 EOC 时、如何配置默认模式。 这种默认模式意味着什么? 我担心的是默认模式设置 EOC 或 INT。 CFGR2和 CFGR1均采用默认模式。
CFGR1的"默认"模式有点令人困惑、因为您必须为每个命令周期写入完整的8位数据。 在这种情况下、四个 MSB 将为0x0至0xA、以寻址每个通道、而四个 LSB 通常保持恒定。 MSB 0x0到0xA 地址用于其他一些函数。 在相同的页码中对其进行了说明。 什么是区分仅用于 CFGR1的地址。 当我将 LSB 4位设置 为配置的常数值时。 该常数值是多少? 我可以设置任何常量值吗?
谢谢
哈里